Conceitos básicos para introduzir eletricidade
Durção: 75 minutos
Esboço:
Neste curso, você irá explorar conceitos fundamentais na teoria e prática elétrica. Ele foncera uma compreensão básica dos princípios-chave, como tensão, corrente e resistência, e apresentará os vários tipos de circuitos. Este curso irá servir como um ponto de partida vital para a construção de um conhecimento sólido de circuitos elétricos e suas aplicações.
Ao final deste curso, você será capaz de:
- Compreender um circuito elétrico
- Compreender grandezas elétricas e suas terminologias
- Compreender o componente condutor
- Compreender os tipos de ligações em série e em paralelo
- Compreender a terminologia dos diagramas
- Calcular grandezas elétricas
Para isso, você terá acesso a uma composição de materiais como bloco de procedimentos, flashcards, podcasts, imagens interativas e estudos de caso profissionais.
Boa jornada!
---
Este curso foi possível graças a uma colaboração internacional:
• Equipe educacional da Schneider Electric;
• Eric Dupont, professor afiliado ao Ministério Francês da Educação Nacional;
• ItyCom, fornecedora líder de soluções de aprendizagem digital;
• Digited, fornecedor líder de soluções de aprendizagem digital;
• Cécile Lienaux, designer gráfica;”
” Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados, reparados ou mantidos somente por pessoal qualificado em manutenção elétrica. Na medida do permitido pela lei aplicável, nenhuma responsabilidade ou obrigação é assumida pela Schneider Electric e suas subsidiárias por qualquer tipo de dano decorrente de ou em conexão com (i) o conteúdo informativo deste curso não estar em conformidade com ou não atingir os requisitos, expectativas ou finalidade de qualquer pessoa que o utilize, ou (ii) qualquer erro contido neste curso, ou (iii) qualquer uso, decisão, ato ou omissão feito ou tomado com base em ou em confiança em qualquer informação contida ou referida neste curso.”